HSC_SET_STS (estado de ajuste del contador de alta velocidad)
HSC_SET_STS establece o restablece de forma manual el estado de recuento del HSC.
Detalles de la operación: El bloque de funciones HSC debe estar detenido (sin contar) para que el bloque de funciones HSC_SET_STC establezca o restablezca el estado de HTS. Si la función HSC no se detiene, los parámetros de entrada se siguen actualizando y los cambios realizados mediante HSC_SET_STS se ignoran.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E.
HSC_SET_STS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
HscID | Entrada | UINT | Establece o restablece de forma manual el estado del HSC. |
Mode1Done | Entrada | BOOL | Recuento de modo 1A o 1B finalizado. Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento. |
HPReached | Entrada | BOOL | Punto de preajuste alto alcanzado. Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento. |
LPReached | Entrada | BOOL | Punto de preajuste bajo alcanzado. Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento. |
OFOccurred | Entrada | BOOL | Desbordamiento. Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento. |
UFOccurred | Entrada | BOOL | Caudal insuficiente. Este bit se puede establecer o restablecer si HSC no realiza el recuento. |
Sts | Salida | UINT | Los códigos de estado se definen en los códigos de estado HSC (Sts). |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Códigos de estado HSC (STS)
Código de estado | Descripción del estado |
|---|---|
0x00 | No se realiza ninguna acción (no habilitada). |
0x01 | Ejecución del HSC correcta. |
0x02 | Comando de HSC no válido. |
0x03 | ID de HSC fuera de rango. |
0x04 | Error de configuración de HSC. |
Ejemplos de HSC_SET_STS
Ejemplo de diagrama de bloque de función HSC_SET_STS

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSC_SET_STS

Ejemplo de texto estructurado HSC_SET_STS

Entregue su opinión