HSCE_READ_STS
La instrucción se emplea para leer el estado de HSC actual.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
HSCE_READ_STS

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
Enable | Entrada | BOOL | Si Habilitar es Cierto entonces HSC2StsInfo está actualizado. |
Channel | Entrada | HSCE_CHANNEL | El canal HSCE. |
Valid | Salida | BOOL | HSC2StsInfo es válido si es CIERTO. |
HSCEStsInfo | Salida | HSCE_STS | Valor de límite de desbordamiento de contador. |
Error | Salida | BOOL | Indica que se ha producido un error. |
Ejemplos de HSCE_READ_STS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_READ_STS

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_READ_STS

Ejemplo de estructura de texto HSCE_READ_STS

Entregue su opinión