HSC
La instrucción HSC aplica preajustes altos, preajustes bajos y valores de origen de salida al contador de alta velocidad.
Detalles de la operación:
- El interruptor programable de límite (PLS) se habilita primero estableciendo el parámetro HSCAppData.PLSEnable en Cierto.
- El parámetro PLSPosition se restablece después de completarse un ciclo completo y alcanzarse el valor HSCSTS.HP.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L50E y L70E.
HSC

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
Recomendamos no utilizar el parámetro EN con el bloque de funciones HSC porque cuando EN se establece en FALSO el temporizador sigue incrementándose. |
Enable | Entrada | BOOL | Habilitar bloque de instrucción.
|
HscCmd | Entrada | USINT | Genera comandos en el HSC. |
HSCAppData | Entrada | Configuración de la aplicación HSC, que normalmente solo es necesaria una vez. | |
HSCStsInfo | Entrada | Estado dinámico del HSC, que se actualiza de forma continua durante el recuento de este. | |
Sts | Salida | UINT | Estado ejecución del HSC. Códigos de estado HSC:
|
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de HSC
Ejemplo de diagrama de bloque de función HSC

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSC

Ejemplo de texto estructurado HSC

Entregue su opinión