Valores de HSCCmd
En la siguiente tabla se describen los comandos HSC para cada valor de comando HSC.
Comando HSC | Descripción del comando |
|---|---|
0x01 | HSC RUN:
|
0x02 | HSC Stop: Detiene un recuento de HSC (si HSC está en modo de Ejecución y se activa la línea). |
0x03 | HSC Load/Set: Recarga los datos de aplicación del HSC (si la línea está habilitada) para 6 elementos de entrada: HPSetting, LPSetting, HPOutput, LPOutput, OFSetting y UFSetting. Nota: Este comando no recarga el acumulador HSC del elemento de entrada. |
0x04 | Restablecimiento de acumulador HSC (si la llamada está activada). |
Valor de comando | Resultado | Condiciones |
|---|---|---|
HscCmd =1 | Inicia el mecanismo del HSC y este último cambia a modo de ejecución. | Definir el parámetro de entrada Habilitar a FALSO no detiene el recuento en modo de ejecución. HscCmd =2 se debe generar para detener el recuento. |
El mecanismo del HSC actualiza los valores automáticamente. | HSC AppData.Accumalator se actualiza con HSC Sts.Accumulator. | |
HscCmd =4 (restablecer) | Establece el valor de HSC Acc en el valor de HSC AppData.Accumalator. | HscCmd =4 no detiene el recuento del HSC. Si el HSC está en recuento cuando se genera HscCmd =4, se pueden perder algunos recuentos. Para establecer un valor específico en HSC Acc durante el recuento, escriba el valor en HSC AppData.Accumalator inmediatamente antes de que se genere HscCmd =4. |
Entregue su opinión