HSCE

La instrucción HSCE se emplea para controlar y leer el contador HSC.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
HSCE
HSCE
Parámetros de HSCE
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
  • CIERTO: El HSCE inicia el bloque de funciones y el módulo enchufable HSC. Acumulador = InitAcc. El estado del HSCE se restablecerá. Rate1 = 0, Rate2 = 0.
  • FALSO: El acumulador se actualiza leyendo desde el módulo enchufable. Hecho, activo, error = FALSO cuando IDError = 0, Rate1, Rate2 = 0.
Channel
Entrada
HSCE_CHANNEL
El canal HSCE.
Run
Entrada
BOOL
Para que HSCE cuente el estado operativo.
  • CIERTO: HSCE cuenta los pulsos.
  • FALSO: HSCE detiene el recuento.
Reset
Entrada
BOOL
CIERTO: Todas las salidas se borran y el acumulador. Rate1 y Rate2 también se ponen a 0. Estado del módulo enchufable HSC borrado. La prioridad de la entrada de Reset es mayor que la de la entrada de Run.
Done
Salida
BOOL
  • CIERTO: Cuando HSCE Enable es CIERTO y no se detectan errores.
  • FALSO: Cuando HSCE Enable es CIERTO pero Run es FALSO.
Active
Salida
BOOL
  • CIERTO: Cuando HSCE Enable es CIERTO, Done es CIERTO y Run es FALSO.
  • FALSO: Cuando HSCE Enable es CIERTO pero Run es FALSO.
Rate1
Salida
REAL
Velocidad de pulso actual en unidad de usuario por segundo (por método de pulso).
Rate2
Salida
REAL
Velocidad de pulso actual en unidad de usuario por segundo (método cíclico).
TPValue
Salida
LINT
Captura del valor del acumulador cuando se activa el sensor de contacto.
OutputSts
Salida
UINT
El estado de salida físico y virtual del módulo enchufable HSC, solo aplicable para el contador HSC 0.
Bit 0: Salida 0 (estado de salida física)
Bit de 1 a 15: Salida 1 a salida 15 (estado de salida virtual)
Status
Salida
UINT
Información de estado de HSC.
Error
Salida
BOOL
Indica que se ha producido un error.
ErrorID
Salida
UINT
Cuando se produce un error, ErrorID contiene los códigos de error.

Ejemplos de HSCE

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE
Ejemplo de estructura de texto HSCE
Ejemplo de estructura de texto HSCE
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal