HSCE_SET_STS

La instrucción establece y restablece de forma manual las marcas del estado de recuento del HSC. El bloque de funciones HSC debe estar detenido para que el bloque de funciones HSCE_SET_STC establezca o restablezca su estado de HTS. Si el bloque de funciones HSC no se detiene o el canal HSC no está configurado, el bloque de funciones HSC2_SET_STS arrojará un error.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
HSCE_SET_STS
HSCE_SET_STS
Parámetros de HSCE_SET_STS
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
Enable
Entrada
BOOL
Habilitar bloque de función.
  • CIERTO: Define o restablece el estado HSC.
  • FALSO: No se cambia el estado HSC.
Channel
Entrada
HSCE_CHANNEL
El canal HSCE.
HPReached
Entrada
BOOL
Cuando se alcanza el valor de preajuste alto, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS.
LPReached
Entrada
BOOL
Cuando se alcanza el valor de preajuste bajo, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS.
OFOccurred
Entrada
BOOL
Cuando haya desbordamiento, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS.
UFOccurred
Entrada
BOOL
Cuando haya caudal insuficiente, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS.
TouchProbe
Entrada
BOOL
Cuando se active el palpador, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable.
Hold
Entrada
BOOL
Cuando se active el retén de HSC, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable. Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS. Este parámetro de entrada solo es efectivo para el contador 0. El contador 1 siempre es reset
Preset
Entrada
BOOL
Cuando se active Z ACC Reset, este bit se establecerá en CIERTO por el módulo enchufable.
Establezca o restablezca este bit con el bloque de funciones HSCE_SET_STS.
Este parámetro de entrada solo es efectivo para el contador 0. El contador 1 siempre es restablecer.
Done
Salida
BOOL
Acción de configuración de HSC (iniciada por instrucción) correcta.
Error
Salida
BOOL
Indica que se ha producido un error.
ErrorID
Salida
UINT
Cuando se produce un error, ErrorID contiene los códigos de error.

Ejemplos de HSCE_SET_STS

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_SET_STS
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones HSCE_SET_STS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_SET_STS
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera HSCE_SET_STS
Ejemplo de estructura de texto HSCE_SET_STS
Ejemplo de estructura de texto HSCE_SET_STS
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal