¿Qué es un contador de alta velocidad?

Los contadores de alta velocidad detectan y cuentan pulsos estrechos (rápidos) y luego generan instrucciones especializadas para iniciar operaciones de control cuando los recuentos detectados alcanzan sus valores de preajuste. Las operaciones de control incluyen la ejecución automática e inmediata de la rutina de interrupción del contador de alta velocidad y la actualización inmediata de las salidas en función del patrón de origen y de máscara configurado.
Funciones del contador de alta velocidad
Puesto que las instrucciones HSC tienen requisitos de alto rendimiento, su accionamiento se lleva a cabo mediante circuitos personalizados que se ejecutan en paralelo con el procesador del sistema principal. Las capacidades mejoradas de los HSC incluyen:
  • Control directo de alta velocidad de salidas con funcionamiento a 100 kHz
  • Datos enteros con signo de 32 bits (intervalo de recuento de símbolo más-menos 2.147.483.647)
  • Preajustes altos y bajos programables
  • Punto de ajuste de desbordamiento y de caudal insuficiente
  • Procesamiento automático de interrupciones en función del recuento acumulado
  • Operación de instrucciones HSC de parámetros editables en tiempo de ejecución (desde el programa de control del usuario)
Compatibilidad del controlador Micro800 con el HSC
Todos los controladores L50E y L70E admiten hasta seis entradas del HSC. La funcionalidad del HSC se implementa en los controladores
Micro800
mediante hardware de HSC (entradas integradas en el controlador) y la instrucción HSC de la aplicación. Instrucciones del HSC configura el hardware de HSC y actualiza el acumulador de imágenes.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal