Instrucciones de comparación

Utilice las instrucciones de comparación para comparar valores de entero, real, de hora, fecha y valores de cadena mediante una expresión o una instrucción de comparación específica, o para proporcionar alertas cuando se alcance un límite alto o bajo.
Instrucciones de comparación
Instrucción
Descripción
Compara la primera entrada con la segunda entrada para determinar la igualdad. Para los tipos de datos de entero, real, de hora, fecha y cadena.
Compara los valores de entrada para determinar si el primero es mayor que el segundo.
Compara los valores de entrada para determinar si el primero es mayor o igual que el segundo.
Compara los valores de entrada para determinar si el primero es menor que el segundo.
Compara los valores de entrada para determinar si el primero es menor o igual que el segundo.
Compara los valores de entrada para determinar si el primero no es igual que el segundo.
Limita los valores de entero a un intervalo concreto.
Calcula el máximo de dos valores enteros.
Calcula el máximo de dos valores enteros.
Histéresis en un valor real para los límites superior e inferior.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal