NE (<>)
La instrucción NE compara los valores de entrada entero, real, temporal, fecha y cadena para determinar si el primero no es igual que el segundo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
NE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
i1 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. |
i2 | Entrada | BOOL SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Salida | BOOL | Cierto: si primero <> segundo | |
Ejemplos de NE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones NE

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera NE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <> 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <> 'ab'); (* mresult is FALSE *)
Entregue su opinión