MIN (mínimo)
Calcula el mínimo de dos valores enteros.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
MIN

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
IN1 | Entrada | DINT | Cualquier valor de entero con signo. |
IN2 | Entrada | DINT | No puede ser real. |
MIN | Salida | DINT | Valor mínimo de ambos valores de entrada. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de MIN
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MIN

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MIN

Ejemplo de texto estructurado MIN

(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Resultados

Entregue su opinión