LIM
LIM es una alarma con histéresis en un valor REAL para los límites superior e inferior. Una histéresis se aplica a los límites superior e inferior. La histéresis delta utilizada para un límite superior o inferior es la mitad de un parámetro EPS.
Una alarma de proceso es una alarma que se activa cuando el controlador recibe y procesa un error. Las alarmas de nivel de proceso proporcionan una alerta cuando el módulo supera el límite superior o inferior configurados para cada canal.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores L20E, L50E y L70E.
LIM

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción |
|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
|
H | Entrada | REAL | Valor del límite superior. |
X | Entrada | REAL | La entrada es cualquier valor real. |
L | Entrada | REAL | Valor del límite inferior. |
EPS | Entrada | REAL | Valor de histéresis (debe ser mayor que cero). |
QH | Salida | BOOL | Alarma alta: CIERTO si X es superior al límite alto H. |
Q | Salida | BOOL | Salida de alarma: CIERTO si X está fuera de los límites. |
QL | Salida | BOOL | Alarma baja: CIERTO si X es inferior al límite bajo L. |
ENO | Salida | BOOL | Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. |
Ejemplos de LIM
Ejemplo de diagrama de temporización LIM

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LIM

Ejemplo de diagrama de lógica de escalera LIM

Ejemplo de texto estructurado LIM

Resultados

Entregue su opinión