LT (<)

La instrucción LT compara los valores de entrada entero, real, temporal, fecha y cadena para determinar si el primero es menor que el segundo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
LT
LT
Parámetros LT
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Habilitar instrucción.
  • CIERTO: Ejecuta la comparación de entrada.
  • FALSO: No hay ninguna comparación.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
i1
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos.
i2
Entrada
SINT
USINT
BYTE
INT
UINT
WORD
DINT
UDINT
DWORD
LINT
ULINT
LWORD
REAL
LREAL
TIME
DATE
STRING
o1
Salida
BOOL
CIERTO si i1 < i2.

Ejemplos de LT

Ejemplo de programa de diagrama de bloque de funciones LT
Ejemplo de programa de diagrama de bloque de funciones LT
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera LT
Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera LT
(* ST Equivalence: *)aresult := (10 < 25); (* aresult is TRUE *)mresult := ('z' < 'B'); (* mresult is FALSE *)
(* Equivalencia de IL: *)
LD
10
LT
25
ST
aresult
LD
'z'
LT
'B'
ST
mresult
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal