LE (<=)
La instrucción LE compara los valores de entrada Entero, Real, Tiempo, Fecha y Cadena para determinar si el primero es menor o igual que el segundo.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
LE

Parámetro | Tipo de parámetro | Tipo de datos | Descripción | |
|---|---|---|---|---|
EN | Entrada | BOOL | Habilitar instrucción.
Solo se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera. | |
i1 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | Todas las entradas deben ser del mismo tipo de datos. La entrada Tiempo se aplica a los lenguajes de texto estructurado, diagrama de lógica de escalera y diagrama de bloque de funciones. |
i2 | Entrada | SINT USINT BYTE INT UINT WORD DINT UDINT DWORD | LINT ULINT LWORD REAL LREAL TIME DATE STRING | |
o1 | Salida | BOOL | Cierto si i1 <= i2. | |
Ejemplos de LE
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones LE

Ejemplo de programa de diagrama de lógica de escalera LE

(* ST Equivalence: *) aresult := (10 <= 25); (* aresult is TRUE *) mresult := ('ab' <= 'ab'); (* mresult is TRUE *)
Entregue su opinión