MAX (máximo)

Calcula el máximo de dos valores enteros.
Idiomas compatibles: Diagrama de bloque de funciones, diagrama de lógica de escalera y texto estructurado.
Esta instrucción se aplica a los controladores Micro810, L20E, L50E y L70E.
MAX
MAX
Parámetros de MAX
Parámetro
Tipo de parámetro
Tipo de datos
Descripción
EN
Entrada
BOOL
Cuando se establece como cierto, la instrucción está habilitada.
  • CIERTO: Ejecuta el cálculo actual.
  • FALSO: No hay cómputo.
Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.
IN1
Entrada
DINT
Cualquier valor de entero con signo.
IN2
Entrada
DINT
No puede ser real.
MAX
Salida
DINT
Valor máximo de ambos valores de entrada.
ENO
Salida
BOOL
Habilita la salida. Se aplica a programas de diagrama de lógica de escalera.

Ejemplos de MAX

Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MAX
Ejemplo de diagrama de bloque de funciones MAX
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MAX
Ejemplo de diagrama de lógica de escalera MAX
Ejemplo de texto estructurado MAX
Ejemplo de texto estructurado MAX
(* ST Equivalence: *) new_value := MAX (MIN (max_value, value), min_value); (* bounds the value to the [min_value..max_value] set *)
Resultados
Resultados
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal