Tiempos de reacción de seguridad
El tiempo de reacción de entrada es el tiempo que transcurre desde que la señal cambia en un terminal de entrada hasta que se envían datos de seguridad al controlador.
El tiempo de reacción de salida es el tiempo que transcurre desde que se reciben datos de seguridad del controlador hasta que el terminal de salida cambia de estado.
Para obtener información sobre cómo determinar los tiempos de reacción de entrada y de salida, consulte la documentación del producto relacionada con el dispositivo de E/S de seguridad específico.
Entregue su opinión