Tiempo de reacción del sistema
Para determinar el tiempo de reacción del sistema de cualquier cadena de control, sume los tiempos de reacción de todos los componentes de la cadena de seguridad:
Tiempo de reacción del sistema = Tiempo de reacción de sensores + Tiempo de reacción del sistema Logix + Tiempo de reacción de accionadores
Tiempo de reacción del sistema
Tiempo de reacción de la tarea de seguridad
El tiempo de reacción de la tarea de seguridad es el retardo que puede producirse en el peor caso entre el momento en que se presenta cualquier cambio a la entrada del controlador y el momento en que el productor de la salida establece la salida procesada. Utilice la siguiente ecuación para determinar el tiempo de reacción de la tarea de seguridad:
Tiempo de reacción de la tarea de seguridad = (período de la tarea de seguridad + temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad) × 1.01
El multiplicador se usa para la posible deriva del reloj.
Período de la tarea de seguridad y temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad
El período de la tarea de seguridad es el intervalo en que se ejecuta la tarea de seguridad.
El tiempo del temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad es el tiempo máximo permisible para el procesamiento de la tarea de seguridad. Si el tiempo que tarda en procesarse una tarea de seguridad supera el tiempo del temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad, se produce un fallo de seguridad no recuperable en el controlador, lo que ocasiona una transición al estado de seguridad (apagado).
Usted define el tiempo del temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad, que debe ser menor o igual al período de la tarea de seguridad. Puede establecer el tiempo del temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad en las propiedades de la tarea de seguridad. Este valor puede ser modificado en línea, independientemente del modo en que se encuentre el controlador, pero no se puede cambiar cuando el controlador esté en bloqueo de seguridad o una vez que se haya creado una firma de seguridad.
Entregue su opinión