Límite de tiempo de reacción de la conexión
El límite de tiempo de reacción de la conexión (CRTL) corresponde a la longevidad máxima de los paquetes de seguridad en la conexión asociada. Si la longevidad de los datos que utiliza el dispositivo consumidor supera el CRTL, se produce un fallo de conexión.
El CRTL se define mediante los valores de la siguiente tabla.
Valor | Predeterminado | Descripción |
|---|---|---|
Intervalo solicitado entre paquetes (RPI) | 10 ms (RPI de entrada) | El RPI determina la frecuencia con la que se envían los paquetes de entrada y salida a la red. |
Multiplicador de interrupciones | 2 | El multiplicador de interrupciones determina el número de reintentos antes de que se sobrepase el tiempo de espera. IMPORTANTE: Para cualquier conexión de seguridad, no establezca un multiplicador de interrupciones inferior a 2. Si el multiplicador de interrupciones es inferior a 2, se arriesga a que el controlador no cumpla los requisitos de coordinación de tiempo durante una pérdida de redundancia. |
Multiplicador de retardo de red | 200% | El multiplicador de retardo de red compensa los retardos conocidos en la red. Cuando se producen retardos conocidos, se puede evitar que expiren los tiempos de espera con este parámetro. |
Si ajusta estos valores, podrá ajustar el CRTL. Si no se recibe un paquete válido dentro del CRTL, la conexión de seguridad sobrepasa el tiempo de espera, y los datos de entrada y salida se ponen en el estado seguro (apagado).
IMPORTANTE:
Los valores predeterminados generan un límite de tiempo de reacción de la conexión de entrada de 40 ms. Si no se cambian los valores predeterminados, verifique que este límite de tiempo de reacción de la conexión se utiliza en los cálculos de tiempo de reacción de seguridad.
IMPORTANTE:
En el caso de aplicaciones con E/S de seguridad, el límite de tiempo de reacción de la conexión predeterminado puede producir pérdida de conexión con los módulos de E/S de seguridad. En algunos casos, es necesario incrementar los valores respecto a los valores predeterminados. Asegúrese de usar el nuevo límite de tiempo de reacción de la conexión en los cálculos de tiempo de reacción de seguridad.
Las siguientes ecuaciones determinan el CRTL:
Límite de tiempo de reacción de la conexión de entrada = RPI de entrada x [multiplicador de interrupciones + multiplicador de retardo de red]
Límite de tiempo de reacción de la conexión de salida = período de la tarea de seguridad x [multiplicador de interrupciones + multiplicador de retardo de red 1]
El CRTL se muestra en la vista Safety del cuadro de diálogo Module Properties.
Límite de tiempo de reacción de la conexión

Especificación del intervalo solicitado entre paquetes (RPI)
El RPI especifica el período en que se actualizan los datos a través de una conexión. Por ejemplo, un módulo de entrada produce datos al RPI que usted asigne.
En el caso de las conexiones de entrada de seguridad, puede definir el RPI en la vista Safety del cuadro de diálogo Module Properties. El RPI se introduce en incrementos de 1 ms.
El CRTL se ajusta inmediatamente al cambiar el valor del RPI.
Intervalo solicitado entre paquetes

En el caso de las conexiones de salida de seguridad, el RPI se fija en el período de la tarea de seguridad. Si el CTRL correspondiente no es satisfactorio, puede ajustar el período de la tarea de seguridad en el cuadro de diálogo Safety Task Properties.
Para las aplicaciones habituales, los valores predeterminados del CRTL para conexiones de entrada de 4 x RPI y del CRTL para conexiones de salida de 3 x RPI normalmente es suficiente. Para requisitos más complejos, utilice el botón Advanced para modificar los parámetros del CTRL.
Visualización del retardo de red máximo observado
El retardo de red máximo observado se muestra en la vista Safety del cuadro de diálogo Module Properties. Si está trabajando en línea, haga clic en Reset para restablecer el retardo de red máximo observado.
Restablecimiento del retardo de red máximo observado

Entregue su opinión