Tiempo de reacción del sistema Logix
Las siguientes secciones proporcionan información acerca de cómo calcular el tiempo de reacción del sistema Logix.
Cadena sencilla de entrada-lógica-salida
En esta sección se describe el tiempo de reacción del sistema Logix para cualquier cadena sencilla de entrada-lógica-salida.
Tiempo de reacción en el peor de los casos
El tiempo de reacción del sistema Logix para cualquier cadena sencilla de entrada-lógica-salida consta de los siguientes componentes.
Ítem | Descripción |
|---|---|
A | Tiempo de reacción del dispositivo de entrada de seguridad más tiempo de retardo de entrada, si corresponde. |
B | Límite de tiempo de reacción de la conexión de entrada de seguridad. Lea desde el cuadro de diálogo Module Properties en la aplicación Logix Designer, este valor es un múltiplo del RPI de la conexión del dispositivo de entrada de seguridad. |
C | Tiempo de reacción del controlador. Consulte Tiempo de reacción de la tarea de seguridad. |
D | Límite de tiempo de reacción de la conexión de salida de seguridad. Lea desde el cuadro de diálogo Module Properties en la aplicación Logix Designer, este valor es un múltiplo del período de la tarea de seguridad. |
E | Tiempo de reacción del dispositivo de salida de seguridad. |
Cadena lógica que utiliza tags de seguridad producidos/consumidos
En esta sección se describe el tiempo de reacción del sistema Logix para cualquier cadena de entrada a lógica de controlador A a lógica de controlador B a salida.
Tiempo de reacción con tags de seguridad producidos/consumidos
El tiempo de reacción del sistema Logix de una cadena entrada a lógica del controlador A a lógica del controlador B a salida consta de los siguientes componentes.
Ítem | Descripción |
|---|---|
A | Tiempo de reacción del dispositivo de entrada de seguridad más tiempo de retardo de entrada, si corresponde |
B | Límite de tiempo de reacción de la conexión de entrada de seguridad |
C | Período de la tarea de seguridad más temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad para el controlador A |
D | Límite de tiempo de reacción de la conexión de seguridad de datos producidos/consumidos |
E | Período de la tarea de seguridad más temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad para el controlador B |
F | Límite de tiempo de reacción de la conexión de salida de seguridad |
G | Tiempo de reacción del dispositivo de salida de seguridad |
Entregue su opinión