Configuración del tiempo de retardo del módulo de entradas de seguridad
Siga estos pasos para configurar el tiempo de retardo del módulo de entrada en la aplicación Logix Designer.
- En el árbol de configuración haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo de entradas de seguridad y seleccione Properties.
- En el panel de navegación, seleccione Points.
- Ajuste el tiempo de retardo de entrada según lo necesario para su aplicación.
Input Delay Time

Entregue su opinión