Configuración del período de la tarea de seguridad y el temporizador de vigilancia
La tarea de seguridad es una tarea periódica temporizada.
Para configurar el período de la tarea de seguridad y el temporizador de vigilancia, siga estos pasos.
- En el árbol de configuración, haga clic con el botón derecho del mouse en la tarea de seguridad.
- En el cuadro de diálogo Task Properties, seleccione la ficha Configuration.
- Configure los parámetros como se describe en Tarea de seguridad.
Configuración de la tarea de seguridad

La prioridad de la tarea de seguridad no es un problema para la seguridad, ya que el temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad monitorea si una tarea de mayor prioridad interrumpe la tarea. Sin embargo, una tarea de seguridad de mayor prioridad proporciona un rendimiento de la tarea de seguridad más uniforme. Se recomienda una prioridad de la tarea de seguridad igual a 1.
Entregue su opinión