Configuración o visualización de los límites de tiempo de reacción de la conexión de seguridad de entrada y salida
Para configurar los ajustes del límite de tiempo de reacción de la conexión, siga estos pasos.
- En el árbol de configuración haga clic con el botón derecho del mouse en el módulo de E/S de seguridad y seleccione Properties.
- En el panel de navegación, seleccione Safety.
- En la vista Safety, haga clic en Advanced.

- En el cuadro de diálogo Advanced Connection Reaction Time Limit, configure los parámetros y haga clic en OK.IMPORTANTE: Los valores definidos para el multiplicador de interrupciones y el multiplicador de retardo de red ofrecen resiliencia frente a las variaciones en la confiabilidad y el rendimiento de la red. Tenga cuidado al reducir los valores, ya que al hacerlo aumenta la posibilidad de que se produzcan falsos disparos.

Entregue su opinión