Factores que afectan a los componentes del tiempo de reacción Logix
Varios factores pueden influir en los componentes del tiempo de reacción del sistema Logix.
El tráfico de red y el ruido electromagnético determinan el límite inferior de los valores que se pueden utilizar correctamente para el multiplicador de interrupciones y el multiplicador de retardo de red.
Las instrucciones de la tarea de seguridad y cualquier tarea de mayor prioridad del controlador determinan el límite inferior de los valores que se pueden utilizar correctamente para el período de la tarea de seguridad y el temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad.
Componente del tiempo de reacción | Factores |
|---|---|
Retardo de dispositivo de entrada |
|
Límite de tiempo de reacción de la conexión de entrada de seguridad |
|
Período de la tarea de seguridad y temporizador de vigilancia de la tarea de seguridad |
|
Límite de tiempo de reacción de la conexión de salida |
|
Retardo del módulo de salida | Tiempo de reacción del módulo de salida |
Entregue su opinión