Modos EtherNet/IP
Hay dos modos
EtherNet/IP™
disponibles en el controlador. - Doble IP (predeterminado)
- Lineal/DLR
El controlador se puede conectar a estos niveles de red
EtherNet/IP™
: - Red a nivel de empresa
- Red a nivel de dispositivo
La ventaja de conectarse a niveles de red independientes es que puede segmentar las redes y aislar la comunicación en cada red. Por ejemplo, la comunicación necesaria para que el controlador ejecute una tarea está restringida a la red a nivel de dispositivos.
La segmentación de red y el aislamiento resultante pueden ayudar a mejorar la seguridad de su aplicación. Además, la opción de conectarse a niveles de red independientes lo ayuda a organizar las redes en su aplicación de manera más lógica.
Red a nivel de empresa
El puerto 1 solo puede conectarse a una red a nivel de empresa.
IMPORTANTE:
Cuando establece la dirección IP y la máscara de subred, también establece un rango de direcciones IP para el puerto. Asegúrese de que no se solapen los rangos de direcciones IP establecidos para cada puerto en el controlador. Para obtener más información sobre el solapamiento de los rangos de direcciones IP, consulte Solapamiento de los rangos de direcciones IP.
Al conectar un puerto 1 a una red a nivel de empresa, configura los siguientes parámetros:
- Dirección IP (requerida)
- Máscara de subred, también conocida como máscara de red (requerida)
- Dirección de gateway (opcional)
- Nombre de anfitrión (opcional)
- Nombre de dominio (opcional)
- Dirección de servidor DNS primaria (requerida si el controlador realiza solicitudes DNS)
- Dirección de servidor DNS secundaria (requerida si el controlador realiza solicitudes DNS)
Red a nivel de dispositivo
Tenga en cuenta lo siguiente al conectarse a redes a nivel de dispositivos:
- No es necesario conectar el controlador a una red a nivel de empresa para conectarse a redes a nivel de dispositivos.
- Puede conectar el puerto 1, el puerto 2 o los puertos 1 y 2 a redes a nivel de dispositivo.
Al conectar un puerto a una red a nivel de dispositivos, configura los siguientes parámetros:
- Dirección IP (requerida)
- Máscara de subred, también conocida como máscara de red (requerida)
- Dirección de gateway (opcional)
- Nombre de anfitrión (opcional)
Entregue su opinión