Cambio del modo EtherNet/IP
Puede cambiar el modo
EtherNet/IP™
en la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
o en el software Servidor® Linx
.
IMPORTANTE:
Tenga cuidado al cambiar el modo
EtherNet/IP™
del controlador y considere los posibles efectos del cambio.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Efectos del cambio del modo EtherNet/IP
Los efectos del cambio del modo
EtherNet/IP™
difieren dependiendo del modo al que se cambie. Asegúrese de que está consciente de ellos antes de cambiar el modo EtherNet/IP™
.Cambio del modo EtherNet/IP™ | Efectos |
|---|---|
Modo de doble IP a modo lineal/DLR | IMPORTANTE : No podrá cambiar el modo del controlador EtherNet/IP™ de doble IP a lineal/DLR cuando esté conectado a través del puerto 1. Deberá estar conectado al controlador a través del puerto 2 para cambiar del modo de doble IP al modo lineal/DLR.
|
Modo lineal/DLR a modo de doble IP |
|
Entregue su opinión