Cambio del modo EtherNet/IP en el software FactoryTalk Linx
Este ejemplo muestra un cambio del modo
EtherNet/IP™
del modo de doble IP al modo lineal/DLR. Las mismas tareas se aplican al cambiar del modo lineal/DLR al modo de doble IP.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Asegúrese de que conoce los efectos de cambiar el modo
EtherNet/IP™
. Vea la Cambio del modo EtherNet/IP.- Confirme que el controlador está en línea y no hay ningún proyecto en el controlador.
- Confirme que el controlador se encuentra en uno de los siguientes modos:
- Programa
- Programación remota
- Marcha remota
No puede cambiar el modoEtherNet/IP™si el controlador está en modo de marcha. - Haga clic con el botón derecho del mouse en el controlador y seleccione Device Configuration.

- En el menú desplegable de la ficha IP Mode, elija el nuevo modo.

- Cuando aparezca la advertenciaEtherNet/IP™Mode Change, léala atentamente y haga clic en Yes.

Entregue su opinión