Cambio del modo EtherNet/IP

Puede cambiar el modo
EtherNet/IP™
en la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
o en el software
Servidor® Linx
.
IMPORTANTE:
Tenga cuidado al cambiar el modo
EtherNet/IP™
del controlador y considere los posibles efectos del cambio.

Efectos del cambio del modo EtherNet/IP

Los efectos del cambio del modo
EtherNet/IP™
difieren dependiendo del modo al que se cambie. Asegúrese de que está consciente de ellos antes de cambiar el modo
EtherNet/IP™
.
Efecto del cambio del modo EtherNet/IP
Cambio del modo
EtherNet/IP™
Efectos
Modo de doble IP a modo lineal/DLR
IMPORTANTE
: No podrá cambiar el modo
EtherNet/IP™
del controlador de doble IP a lineal/DLR cuando esté conectado a través del puerto A1. Debe estar conectado al controlador a través del puerto A2 para cambiar del modo doble IP al modo lineal/DLR.
  • La dirección IP, la máscara de red y los ajustes predeterminados de gateway del puerto A2 se aplican al puerto A1/A2.
  • La dirección MAC del puerto A1 se aplica al puerto A1/A2.
  • Los intentos de cambiar del modo de doble IP al modo lineal/DLR solo tendrán éxito si la sección de configuración de E/S de como mínimo un puerto no contiene módulos.
  • Si las secciones de configuración de E/S de ambos puertos incluyen módulos, no podrá cambiar el modo
    EtherNet/IP™
    del modo de doble IP al modo lineal/DLR.
Modo lineal/DLR a modo de doble IP
  • La dirección IP, la máscara de red y los ajustes predeterminados de gateway del puerto A1/A2 se aplican al puerto A2.
  • Otros ajustes del puerto A1/A2, como por ejemplo, los servidores DNS y el nombre de dominio, se pierden.
  • La dirección MAC del puerto A1/A2 se aplica al puerto A1. Se aplica una dirección MAC separada al puerto A2.
  • El puerto A1 está habilitado para DHCP.
  • La sección de configuración de E/S del proyecto de la aplicación Logix Designer se asigna automáticamente al puerto A1.
  • Puede cambiar la configuración de E/S en el proyecto de la aplicación Logix Designer para asignarlo al puerto A2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal