Cambio del modo EtherNet/IP en la aplicación Logix Designer

Este ejemplo muestra un cambio del modo
EtherNet/IP™
del modo de doble IP al modo lineal/DLR. Las mismas tareas se aplican al cambiar del modo lineal/DLR al modo de doble IP
IMPORTANTE: En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.
Asegúrese de que conoce los efectos de cambiar el modo
EtherNet/IP™
. Vea la Cambio del modo EtherNet/IP.
  1. Confirme que el proyecto está fuera de línea.
  2. En la ficha General del cuadro de diálogo Controller Properties, haga clic en Change IP Mode.
    Esta imagen muestra dónde hacer clic en Controller Properties para cambiar el modo IP en Logix Designer.
  3. En el menú desplegable New mode, elija el nuevo modo y haga clic en OK.
    Esta imagen muestra dónde cambiar el modo EtherNet/IP en Logix Designer.
  4. Haga clic en OK en el cuadro de diálogo Controller Properties.
  5. Guarde el proyecto.
  6. Descargue el proyecto actualizado al controlador.
  7. Cuando aparezca la siguiente advertencia, léala atentamente.
  8. Haga clic en Yes para continuar.
    Esta imagen muestra dónde hacer clic en Yes para cambiar el modo EtherNet/IP en Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal