Solapamiento de rangos de direcciones IP

IMPORTANTE:
El solapamiento de rangos de direcciones IP solo se aplica cuando el controlador funciona en modo de doble IP.
Los valores de dirección IP y máscara de subred asignados a un puerto Ethernet establecen un rango de direcciones IP para el puerto. El valor de la máscara de subred se utiliza para establecer la parte de red de la dirección IP.
El solapamiento de los rangos de direcciones IP se produce cuando alguna dirección IP de un rango también está presente en el otro rango de direcciones IP. Cuando un controlador utiliza el modo de doble IP, las partes de red no pueden solaparse entre los puertos Ethernet.
Los siguientes ejemplos describen situaciones en las que los rangos de direcciones IP se solapan o no.
IMPORTANTE: En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.
La diferencia clave entre las configuraciones de puertos de los ejemplos es el valor de la máscara de subred/máscara de red para el puerto 1. En el primer ejemplo, el valor es 255.255.255.0. En el segundo ejemplo, el valor es 255.255.252.0.

Ejemplo: Rangos de direcciones IP que no se solapan

En la tabla siguiente, se describen las configuraciones de los puertos 1 y 2 que utilizan rangos de direcciones IP que no se solapan.
Ninguna de las direcciones IP de cualquiera de los rangos de direcciones IP del puerto existe en el rango de direcciones IP del otro puerto.
Número de puerto
IP Address
Máscara de subred/máscara de red
Rango de direcciones IP (de bajo a alto)
1
192.168.1.5
255.255.255.0
192.168.1.1...192.168.1.254
2
192.168.2.1
255.255.255.0
192.168.2.1...192.168.2.254

Ejemplo: Rangos de direcciones IP que se solapan

La tabla describe las configuraciones de los puertos 1 y 2 que utilizan rangos de direcciones IP que se solapan.
Todas las direcciones IP del rango de direcciones IP del puerto 2 están en el rango de direcciones IP del puerto 1.
Número de puerto
IP Address
Máscara de subred/máscara de red
Rango de direcciones IP (de bajo a alto)
1
192.168.1.5
255.255.252.0
192.168.0.1...192.168.3.254
2
192.168.2.1
255.255.255.0
192.168.2.1...192.168.2.254
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal