Modo de doble IP
En su condición original, el modo
EtherNet/IP™
es el modo de doble IP.
IMPORTANTE:
Actualmente no se admite el protocolo de redundancia en paralelo.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2El modo de doble IP le permite conectar los puertos 1 y 2 a redes independientes. En este modo, el puerto 1 puede conectarse a una red a nivel de empresa o a una red a nivel de dispositivo. El puerto 2 solo puede conectarse a una red a nivel de dispositivo.
En este modo, cada puerto requiere su propia configuración de red.
Hay que evitar el solapamiento de los rangos de direcciones IP al configurar los puertos Ethernet en el modo de doble IP. Para obtener más información, consulte Solapamiento de los rangos de direcciones IP.
La figura siguiente muestra un controlador utilizando el modo de doble IP con conexiones a una red a nivel de empresa y a una red a nivel de dispositivo.
Controlador en el modo de doble IP con conexiones a nivel de empresa y a nivel de dispositivo
La siguiente figura muestra un controlador utilizando el modo de doble IP con conexiones a redes independientes a nivel de dispositivo, incluida una red de anillo a nivel de dispositivos (DLR).
IMPORTANTE:
Si un controlador utiliza el modo de doble IP, puede conectarse a una topología de red DLR a través de una toma 1783 Ethernet o de un switch
Stratix®
que admita DLR. Controlador en el modo de doble IP con conexiones de red a nivel de dispositivo únicamente
Consideraciones sobre la funcionalidad del controlador en el modo de doble IP
Recuerde las siguientes funciones del controlador cuando utilice el modo de doble IP:
- El controlador no admite estas funciones:
- Conmutación o encaminamiento TCP entre las dos redes independientes.
- Conexión en puenteCIP™de conexiones de E/S (incluyendo producción/consumo) entre las dos redes independientes
- El controlador admite estas funciones:
- Conexión en puenteCIP™para conexiones sin E/S como HMI, mensajería o sockets entre las dos redes independientes.
- Conexión en puenteCIP™de mensajesCIP™no conectados entre las dos redes independientes.
Entregue su opinión