Configurar el modo de doble IP en FactoryTalk Linx
Puede configurar el controlador para el modo de doble IP con el software
Servidor® Linx
. Puede establecer la dirección IP y la máscara de red en la ficha Internet Protocol.
CONSEJO:
Le recomendamos que utilice una conexión USB de la estación de trabajo al controlador al establecer la dirección IP y la máscara de subred.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Utilice este procedimiento para establecer la dirección IP en los puertos 1 y 2.
- Confirme que el proyecto está en línea.
- Confirme que el controlador se encuentra en uno de los siguientes modos.
- Programa
- Programación remota
- Marcha remota
No puede cambiar la dirección IP ni la máscara de subred si el controlador está en modo de marcha. - En el menú desplegable Port, elija un puerto Ethernet.
- Seleccione Manually configure IP settings.
- Asigne los valores de dirección IP y máscara de red.
- Haga clic en Apply.

Entregue su opinión