Configuración del modo de doble IP en la aplicación Logix Designer

Puede configurar el controlador para el modo de doble IP con la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
. El modo
EtherNet/IP™
es el de doble IP de manera predeterminada y aparece en la ficha General del cuadro de diálogo Controller Properties.
IMPORTANTE: En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.
Esta imagen ilustra dónde se muestra el modo EtherNet/IP en el cuadro de diálogo Controller Properties en Logix Designer.
Puede establecer la dirección IP y la máscara de subred en la ficha Internet Protocol.
CONSEJO:
Al establecer la dirección IP y la máscara de subred, le recomendamos que utilice una conexión USB de la estación de trabajo al controlador.
Utilice este procedimiento para establecer la dirección IP en los puertos 1 y 2.
  1. Confirme que el proyecto está en línea.
  2. Confirme que el controlador se encuentra en uno de los siguientes modos.
    • Programa
    • Programación remota
    • Marcha remota
    No puede cambiar la dirección IP ni la máscara de subred si el controlador está en modo de marcha.
  3. Haga clic en la ficha Internet Protocol.
  4. En el menú desplegable Port, elija un puerto Ethernet.
  5. Haga clic en Manually configure IP settings.
  6. Asigne los valores de dirección IP y máscara de red.
  7. Haga clic en Apply.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal