Objeto de socket en modo de doble IP
Cuando el controlador funciona en modo de doble IP y utiliza un objeto de socket, puede utilizar una dirección IP con un tipo de servicio Socket_Create. De manera predeterminada, esta dirección IP es INADDR_ANY.
Recuerde lo siguiente:
- Si utiliza INADDR_ANY, la comunicación IP que inicie la instancia del objeto de socket seguirá las mismas reglas de encaminamiento que las reglas de encaminamiento de las solicitudes DNS descritas en Solicitudes DNS.
- Si utiliza la dirección IP del puerto 1 en lugar de INADDR_ANY, los paquetes IP solo pueden ir a la subred del puerto 1 o a través de su gateway predeterminada.
- Si utiliza la dirección IP del puerto 2 en lugar de INADDR_ANY, los paquetes IP solo pueden ir a la subred del puerto 2 o a través de su gateway predeterminada.
- Si utiliza una dirección IP diferente al puerto A1.
Entregue su opinión