Solicitudes DNS
Para calificar la dirección de un módulo, utilice el direccionamiento DNS para especificar el nombre de anfitrión para un módulo, lo cual también implica especificar un nombre de dominio y servidores DNS. El direccionamiento DNS hace posible configurar estructuras de red similares y secuencias de direcciones IP en dominios diferentes.
El direccionamiento DNS solo es necesario si hace referencia al módulo mediante el nombre de anfitrión, como en las descripciones de rutas de las instrucciones MSG.
Para obtener más información sobre el direccionamiento DNS, consulte:
- Manual del usuario — Configuración de la red EtherNet/IP, publicación ENET-UM001
Las solicitudes DNS se pueden generar desde el puerto 1 o el puerto 2.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Solicitud DNS generada desde el puerto 1
Se aplica lo siguiente cuando el puerto 1 genera la solicitud DNS:
- Si la dirección del servidor DNS se encuentra en la subred local del puerto 1, las solicitudes DNS partirán del puerto 1.
- Si el puerto 2 está habilitado y la dirección del servidor DNS se encuentra en la subred local del puerto 2, las solicitudes DNS partirán del puerto 2.
- Si la dirección del servidor DNS está fuera de todas las subredes locales, las solicitudes DNS partirán del puerto 1 hacia la gateway predeterminada del puerto 1.
Solicitud DNS generada desde el puerto 2
Se aplica lo siguiente cuando el puerto 2 genera la solicitud DNS:
- Si el puerto 1 está habilitado y la dirección del servidor DNS se encuentra en la subred local del puerto 1, las solicitudes DNS partirán del puerto 1.
- Si la dirección del servidor DNS se encuentra en la subred local del puerto 2, las solicitudes DNS partirán del puerto 2.
- Si el puerto 1 está habilitado y la dirección del servidor DNS está fuera de todas las subredes locales, las solicitudes DNS partirán del puerto 1 hacia la gateway predeterminada del puerto 1.
- Si el puerto 1 está inhabilitado y la dirección del servidor DNS está fuera de todas las subredes locales, las solicitudes DNS partirán del puerto 2 hacia la gateway predeterminada del puerto 2.
Entregue su opinión