Direccionamiento DNS
También puede utilizar el direccionamiento DNS para especificar un nombre de anfitrión para un controlador, un nombre de dominio y servidores DNS. El direccionamiento DNS hace posible configurar estructuras de red similares y secuencias de direcciones IP en dominios diferentes.
IMPORTANTE:
Consideraciones de seguridad
No se permite que las conexiones de seguridad utilicen nombres de anfitrión (esto requiere la búsqueda DNS, la cual no se permite para las E/S de seguridad).
- Los dispositivos de seguridad en las redesEtherNet/IP™(por ejemplo, un controlador habilitado para la seguridad en un proyecto de seguridad) no presentan el parámetro de nombre de anfitrión.
- Los dispositivos estándar (no habilitados para la seguridad) presentan el parámetro de nombre de anfitrión, independientemente de si el proyecto es de seguridad o estándar. Cuando se utilizan en un proyecto estándar, las únicas conexiones son tags consumidos estándar, por lo que el controlador presenta el parámetro de nombre de anfitrión.
El direccionamiento DNS solo es necesario si hace referencia al controlador mediante el nombre de anfitrión, como en las descripciones de rutas de las instrucciones MSG.
Para utilizar el direccionamiento DNS, siga estos pasos.
- Asigne un nombre de anfitrión al controlador.Un administrador de red puede asignar un nombre de anfitrión. Los nombres de anfitrión válidos deben cumplir la norma IEC-1131-3.
- Configure los parámetros del controlador.
- Configure la dirección IP, la máscara de subred, la dirección de la gateway, un nombre de anfitrión para el controlador, nombre de dominio y direcciones del servidor DNS primario/secundario.En el servidor DNS, el nombre de anfitrión debe coincidir con la dirección IP del controlador.
- En la aplicación Logix Designer, añada el controlador al árbol de configuración de E/S.IMPORTANTE:Recuerde lo siguiente:
- Si un módulo secundario se encuentra en el mismo dominio que el módulo principal, escriba el nombre de anfitrión. Si el dominio del módulo secundario es diferente del dominio de su módulo principal, escriba el nombre de anfitrión y el nombre de dominio (hostname.domainname).
- También puede utilizar el direccionamiento DNS en un perfil de módulo en el árbol del controlador de E/S o en una ruta de mensaje. Si el nombre de dominio del módulo de destino es diferente al nombre de dominio del módulo de origen, utilice un nombre de DNS plenamente calificado (hostname.domainname). Por ejemplo, para enviar un mensaje de EN2T1.location1.companyA a EN2T1.location2.companyA, los nombres de anfitrión son idénticos pero los dominios son diferentes. A falta de un nombre de DNS completo, el módulo añade el nombre de dominio predeterminado al nombre de anfitrión especificado.
Entregue su opinión