Conexión al controlador
Antes de poder conectarse al controlador a través del puerto Ethernet o USB, hay que configurar el driver
EtherNet/IP™
o USB en el software basado en Linx en la estación de trabajo:- El controlador tiene un puerto Ethernet que admite 10 Mbps, 100 Mbps o 1 Gbps.
- El controlador tiene un puerto USB que utiliza un receptáculo tipo C. El puerto es compatible con USB 2.0 y opera a 12 Mbps.
- Instale y configure un módulo de comunicación en el chasis con el controlador, como se describe en las instrucciones de instalación del módulo de comunicación.
El driver
EtherNet/IP™
:- Admite comunicaciones en tiempo de ejecución
- Requiere que se configuren la estación de trabajo y el controlador
- Admite la comunicación a través de distancias mayores en comparación con el driver USB
Driver USB:
- Método adecuado para conectar a un controlador no configurado y configurar el puerto Ethernet
- Método adecuado para conectar a un controlador cuando se desconoce la configuración del puerto Ethernet
- Método adecuado para actualizar el firmware del controlador
- No está concebido para conexiones en tiempo de ejecución; se trata de una conexión de uso únicamente temporal con una distancia de cableado limitada
Para obtener información sobre cómo instalar drivers de comunicación, consulte el documento EtherNet/IP Network Device User Manual, publicación ENET-UM006.
Cuando el controlador está en su estado original de fábrica, se cumple lo siguiente respecto a las direcciones IP:
- Los controladores se envían sin dirección IP.
- El controlador está habilitado para DHCP. Es decir, el controlador está configurado para obtener una dirección IP a través de un servidor DHCP.Si no hay ningún servidor DHCP o el servidor DHCP no está configurado para establecer la dirección IP, deberá establecer manualmente la dirección IP.
Para establecer la dirección IP tenga a mano la siguiente información:
- DriversEtherNet/IP™o USB instalados en la estación de trabajo de programación
- ID MAC del dispositivo, que se encuentra en la etiqueta ubicada en la parte lateral del dispositivo
- Dirección IP recomendada para el dispositivo
Entregue su opinión