Compatibilidad del firmware del controlador y la aplicación Logix Designer

En los sistemas de control
Logix 5000®
, el firmware del controlador y la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
deben tener el mismo nivel de revisión mayor. Por ejemplo, si la revisión de firmware del controlador es la 38.xxx, deberá utilizar la versión 38 de la aplicación Logix Designer.
Hay requisitos mínimos en lo que respecta a la versión de software de las aplicaciones de software que puede utilizar en su sistema.
Las versiones de software compatibles han sido probadas juntas para verificar que funcionan adecuadamente. Las versiones de software no identificadas como compatibles la una con la otra no han sido probadas juntas y no se garantiza su funcionamiento.
Para obtener más información sobre los requisitos mínimos de las aplicaciones de software y las revisiones de firmware del controlador, visite el Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC) en rok.auto/pcdc.
En el PCDC:
  • La sección Download tiene el firmware para su controlador.
  • La sección Compare tiene información sobre la compatibilidad de software para las aplicaciones de software utilizadas en un sistema de control.
IMPORTANTE:
El controlador debe estar en el modo de programación remota o en el modo de programación, y habrá que borrar todos los fallos recuperables mayores para aceptar las actualizaciones.
El controlador se envía con la revisión de firmware 1.xxx instalada. Debe actualizar la revisión del firmware antes de poder utilizarlo en un proyecto de la aplicación Logix Designer.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal