Utilizar AutoFlash para actualizar el firmware

Para actualizar el firmware de su controlador con la función AutoFlash, siga estos pasos.
IMPORTANTE:
Si la tarjeta Secure Digital está bloqueada y establecida para cargarse al momento del encendido, esta actualización puede ser sobrescrita por el firmware que haya en la tarjeta SD.
  1. Verifique que esté hecha la conexión de red y que su driver de red esté configurado en el software de comunicación basado en Linx.
  2. En la barra Path del software de programación, haga clic en Network Browser.
    Esta imagen muestra cómo obtener acceso al Network Browser.
  3. En Network Browser, seleccione el controlador que aparece debajo del driver de comunicación que desea utilizar y haga clic en Update Firmware.
    Esta imagen muestra un controlador seleccionado y el botón Update Firmware.
  4. En el cuadro de diálogo Choose Firmware Revision, vaya hasta la ubicación de los archivos del firmware.
    Esta imagen muestra cómo seleccionar una revisión de firmware.
  5. Seleccione la revisión de firmware y haga clic en Update.
  6. En el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en Yes.
    Esta imagen muestra el cuadro de diálogo de confirmación Update Firmware.
    Comienza la actualización de firmware.
    Permita que la actualización de firmware concluya sin interrupción. Cuando concluya la actualización de firmware, se cerrará el cuadro de diálogo del proceso.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal