Uso del software ControlFLASH Plus para actualizar firmware
Utilice el software
ControlFLASH Plus®
para actualizar las revisiones de firmware en uno o varios dispositivos. Puede navegar a los dispositivos desde la ficha Flash Devices y seleccionar la ruta de red.- Haga clic en el botón Select a Browsing Path para configurar la ruta de navegación en la red.
- Si ya hay una ruta establecida, haga clic en Select Browsing from Path.

El Network Browser muestra los dispositivos de su sistema.
Los siguientes pasos muestran cómo seleccionar dispositivos y firmware.
- En el softwareControlFLASH Plus®, seleccione el dispositivo y la revisión de firmware como se muestra en el siguiente ejemplo y, a continuación, haga clic en Next para confirmar.
Si es necesario descargar una revisión de firmware del Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC), se abre el cuadro de diálogo Download Center License Agreement y usted deberá seguir las indicaciones para descargar la revisión de firmware. - Si la pantalla actualizada muestra las selecciones correctas, haga clic en Flash.
- Cuando un cuadro de diálogo le pida que confirme si desea confiar en el publicador de un DMK durante la actualización, deberá asentir y confiar en él para continuar.
- Cuando concluya la operación, haga clic en Close.Si es necesario, haga clic en Retry para actualizar los dispositivos cuyas operaciones de actualización hayan fallado o se hayan cancelado.OBSERVACIÓN: Para obtener más información sobre cómo utilizarControlFLASH Plus®, consulte la ayuda en línea o el documento ControlFLASH Plus Quick Start, publicación CFP-QS001.
Entregue su opinión