Detección de direcciones IP duplicadas

El controlador verifica que su dirección IP no coincida con la dirección IP de ningún otro dispositivo de la red cuando realiza cualquiera de las siguientes tareas:
  • Conecta el módulo a una red
    EtherNet/IP™
    .
  • Cambio de la dirección IP del controlador.
Si la dirección IP del controlador coincide con la de otro dispositivo de la red, el puerto
EtherNet/IP™
del controlador entra en modo de conflicto. En el modo de conflicto, ocurre lo siguiente:
  • El indicador de estado de red (NET) aparece de color rojo fijo.
  • La pantalla de 4 caracteres indica el conflicto.
    La pantalla muestra: <IP_address_of_this_module> Duplicate IP
    <Mac_address_of_duplicate_node_detected>
    Por ejemplo: 192.168.1.1 Duplicate IP - 00:00:BC:02:34:B4

Resolución de direcciones IP duplicadas

Cuando dos dispositivos de una red tienen direcciones IP que están en conflicto, la resolución depende de las condiciones en las que se detecte la duplicación. La siguiente tabla describe cómo se resuelven las direcciones IP duplicadas.
Para obtener más información sobre cómo asignar direcciones IP, consulte el documento
EtherNet/IP™
Network Device User Manual, publicación ENET-UM006.
Condiciones de detección de direcciones IP duplicadas
Proceso de resolución
  • Ambos dispositivos admiten la detección de direcciones IP duplicadas.
  • Se añade un segundo dispositivo a la red después de que el primer dispositivo esté funcionando en la red.
  1. El dispositivo que comenzó a funcionar primero utiliza la dirección IP y sigue funcionando sin interrupción.
  2. El dispositivo que comenzó a funcionar en segundo lugar detecta la duplicación y entra en modo de conflicto.
Para asignar una nueva dirección IP al controlador y salir del modo de conflicto, establezca la dirección IP de red con la herramienta de puesta en marcha BootP/DHCP EtherNet/IP.
  • Ambos dispositivos admiten la detección de direcciones IP duplicadas
  • Ambos dispositivos se encendieron aproximadamente al mismo tiempo.
Ambos dispositivos EtherNet/IP entran en modo de conflicto. Para resolver este conflicto, siga estos pasos:
  1. Asigne una nueva dirección IP al controlador. Establecimiento de la dirección IP de red con la herramienta de puesta en marcha BootP/DHCP EtherNet/IP.
  2. Desconecte y vuelva a conectar la alimentación eléctrica al otro dispositivo.
Un dispositivo admite la detección de direcciones IP duplicadas y el otro no
  1. Independientemente de qué dispositivo haya obtenido en primer lugar la dirección IP, el dispositivo que no admite la detección de direcciones IP utiliza la dirección IP y sigue funcionando sin interrupción.
  2. El dispositivo que admite la detección de direcciones IP duplicadas detecta la duplicación y entra en el modo de conflicto.
    Para asignar una nueva dirección IP al controlador y salir del modo de conflicto, establezca la dirección IP de red con la herramienta de puesta en marcha BootP/DHCP EtherNet/IP.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal