Métodos para establecer la dirección IP

El controlador admite los siguientes métodos para cambiar la dirección IP:
  • Herramienta de puesta en marcha BootP/DHCP EtherNet/IP
  • Servidor® Linx
    software
  • Studio 5000 Logix Designer®
    aplicación
Para obtener más información sobre cómo utilizar estos métodos, consulte el documento
EtherNet/IP™
Network Device User Manual, publicación ENET-UM006.
IMPORTANTE:
El modo
EtherNet/IP™
en el que funciona el controlador afecta a los ajustes y el uso de las direcciones IP del controlador. Por ejemplo, si el controlador funciona en modo de doble IP, debe establecer una dirección IP para cada puerto Ethernet del controlador. Es decir, debe llevar a cabo dos veces los pasos que se describen en esta sección; una vez para cada puerto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal