Obtención del firmware del controlador

Puede obtener el firmware del controlador de las siguientes maneras:
  • Instale la aplicación
    Studio 5000 Logix Designer®
    y utilice el firmware empaquetado.
IMPORTANTE:
El firmware que viene empaquetado con la instalación del software es la versión de firmware inicial del controlador. Es posible que durante la vida útil de un producto se lancen varias revisiones de firmware sucesivas para corregir las anomalías detectadas.
Le recomendamos que visite el Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC) para determinar si hay disponibles revisiones de firmware posteriores del controlador
  • En el Centro de Compatibilidad y Descarga de Productos (PCDC), descargue las revisiones del firmware del controlador y descargue el firmware del controlador, los archivos asociados y las notas de la versión del producto.
    El software
    ControlFLASH Plus®
    versión 2.00.00 o posteriores permite la integración con PCDC para facilitar la navegación por las revisiones de firmware, las descargas, las notas de la versión y el acceso a los avisos importantes.
Visite el Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC) en rok.auto/pcdc.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal