Modo lineal/DLR

Cuando los controladores funcionan en modo lineal/DLR, solo pueden conectarse a una red con una configuración de red. Los dos puertos físicos permiten conectar el controlador a una topología de red lineal o de anillo a nivel de dispositivos (DLR).
De forma predeterminada, el modo EtherNet/IP se establece automáticamente en el modo de doble IP. Debe cambiar el modo EtherNet/IP para utilizar el modo lineal/DLR. Para obtener más información sobre cómo cambiar el modo lineal/DLR del controlador, consulte lo siguiente:
Controlador en el modo lineal/DLR en una red DLR
Esta imagen muestra un ejemplo de un controlador en un sistema DLR.
Controlador en el modo lineal/DLR en una red lineal
Esta imagen muestra un ejemplo de un controlador en una red lineal.
Controlador en el modo lineal/DLR en una red en estrella
Esta imagen muestra un ejemplo de un controlador en un sistema con una configuración en estrella.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal