Configuración del modo lineal/DLR en la aplicación Logix Designer
El modo
EtherNet/IP™
es el de doble IP de manera predeterminada. Deberá cambiar el modo EtherNet/IP™
a lineal/DLR con la aplicación Studio 5000 Logix Designer®
. Para obtener información sobre cómo cambiar el modo EtherNet/IP™
del controlador, consulte Cambio del modo EtherNet/IP en la aplicación Logix Designer.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Tras cambiar del modo
EtherNet/IP™
al modo lineal/DLR, aparece una nueva opción de modo en la ficha General del cuadro de diálogo Controller Properties.
Puede establecer la dirección IP y la máscara de subred en la ficha Internet Protocol.
CONSEJO:
Al establecer la dirección IP y la máscara de subred, le recomendamos que utilice una conexión USB de la estación de trabajo al controlador.
- Confirme que el proyecto está en línea.
- Confirme que el controlador se encuentra en uno de los siguientes modos.
- Programa
- Programación remota
- Marcha remota
No puede cambiar la dirección IP ni la máscara de subred si el controlador está en modo de marcha. - En el menú desplegable Port de la ficha Internet Protocol, elija A1/A2.
- Seleccione la opción Manually configure IP settings.
- Asigne los valores de dirección IP y máscara de red.
- Haga clic en Apply.

Entregue su opinión