Configuración del modo lineal/DLR en el software FactoryTalk Linx
Puede configurar el controlador para el modo lineal/DLR con el software
Servidor® Linx
. El modo EtherNet/IP se muestra en la ficha Internet Protocol. El modo EtherNet/IP™
es el de doble IP de manera predeterminada. Deberá cambiar el modo
EtherNet/IP™
a lineal/DLR. Para obtener información sobre cómo cambiar el modo EtherNet/IP™
del controlador, consulte Cambio del modo EtherNet/IP en el software FactoryTalk Linx.
IMPORTANTE:
En el caso de los controladores
ControlLogix®
5590, los puertos Ethernet del propio controlador tienen las etiquetas 1 y 2. En el software de programación y comunicación, los puertos se describen como A1 y A2.Puede establecer la dirección IP y la máscara de subred en la ficha Internet Protocol.
- Confirme que el proyecto está en línea.
- Confirme que el controlador se encuentra en uno de los siguientes modos.
- Programa
- Programación remota
- Marcha remota
No puede cambiar la dirección IP ni la máscara de subred si el controlador está en modo de marcha. - Haga clic con el botón derecho del mouse en el controlador y seleccione Device Configuration.

- En el menú desplegable Port de la ficha Internet Protocol, elija A1/A2.
- Seleccione la opción Manually configure IP settings.
- Asigne los valores de dirección IP y máscara de red.
- Haga clic en Apply.

- Haga clic en Yes en el cuadro de diálogo IP Configuration.

Entregue su opinión