Instrucciones de mensaje por puerto Ethernet
Puede enviar instrucciones Message (MSG) a través del puerto de empresa o a través del puerto a nivel de dispositivo. La única diferencia entre las configuraciones de mensaje es la ruta.
Al configurar un mensaje en un controlador que funciona en modo de doble IP, utilice estas rutas:
- Puerto de empresa (puerto 1) - 3
- Puerto a nivel de dispositivo (puerto 2) - 4
Si el controlador funciona en el modo lineal/DLR, la ruta es 2.
Para obtener más información sobre cómo utilizar las instrucciones MSG, consulte el Manual de referencia — Instrucciones generales de los controladores Logix5000, publicación 1756-RM003.
Entregue su opinión