Desarrollo de aplicaciones estándar
Una aplicación de control está compuesta de varios elementos que deben planificarse para que la aplicación se ejecute de forma eficiente.
Entre los elementos de la aplicación se incluyen los siguientes:
- Tareas
- Programas
- Rutinas
- Parámetros y tags locales
- Instrucciones Add-On
Elementos de una aplicación de control
Entregue su opinión