Instrucciones Add-On
Con el software de programación, es posible diseñar y configurar conjuntos de instrucciones usados habitualmente para mejorar la coherencia de los proyectos. Al igual que las instrucciones incorporadas que contienen los controladores, estas instrucciones creadas por el usuario se conocen como instrucciones Add-On.
Las instrucciones Add-On reutilizan algoritmos de control comunes. Con ellos, puede hacer lo siguiente:
- Facilitar el mantenimiento creando lógica para una instancia.
- Aplicar protección de fuente para ayudar a proteger la propiedad intelectual.
- Reducir el tiempo de desarrollo de la documentación.
Se pueden usar instrucciones Add-On en varios proyectos. Puede definir sus instrucciones, obtenerlas de otro usuario o copiarlas de otro proyecto. Esta tabla explica algunas de las capacidades y ventajas de usar instrucciones Add-On.
Capacidad | Descripción |
|---|---|
Ahorro de tiempo | Con las instrucciones Add-On, puede combinar la lógica que utiliza con mayor frecuencia en conjuntos de instrucciones reutilizables. Ahorrará tiempo si crea instrucciones para sus proyectos y las comparte con otros. Las instrucciones Add-On aumentan la uniformidad de los proyectos, ya que los algoritmos que se utilizan con frecuencia funcionan siempre de la misma manera, independientemente de quién implemente el proyecto. |
Uso de editores estándar | Usted crea las instrucciones Add-on usando uno de tres editores:
|
Exportación/importación de instrucciones Add-On | Puede exportar o importar instrucciones Add-On a otros proyectos, y copiarlas y pegarlas de un proyecto a otro. Indique para cada instrucción un nombre único y descriptivo para facilitar la gestión y reutilización de su colección de instrucciones Add-On. |
Uso de vistas en contexto | Las vistas de contexto le permiten visualizar la lógica de una instrucción para lograr una resolución de problemas en línea instantánea y sencilla de sus instrucciones Add-On. |
Documentación de la instrucción | Al crear una instrucción, usted introduce información en los campos de descripción. La definición de cada instrucción incluye información sobre la revisión, el historial de cambios y una descripción. El texto de la descripción también se convierte en el tema de ayuda de la instrucción. También puede generar una firma para la instrucción Add-On, así como incluirla en un grupo de seguimiento. |
Aplicación de protección de fuente | Al crear instrucciones Add-On, puede limitar el acceso de los usuarios de sus instrucciones a lectura solamente, o puede prohibir el acceso a la lógica interna o a los parámetros locales usados por las instrucciones. Esta protección de fuente permite evitar cambios no deseados en las instrucciones y protege la propiedad intelectual. Puede precompilar y encriptar su instrucción Add-On para aumentar la protección de la propiedad intelectual. Esta característica tiene un menor impacto sobre el rendimiento que la protección de origen de la aplicación Logix Designer. |
Una vez que las instrucciones Add-On quedan definidas en un proyecto, se comportan de manera similar a las instrucciones incorporadas en los controladores.
Con las versiones 31 y posteriores de la aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
, las instrucciones Add-On aparecen en la carpeta Assets del organizador. Estas también aparecen en la barra de herramientas de instrucciones para facilitar el acceso, junto con las instrucciones internas.Ejemplo de instrucciones Add-On
Entregue su opinión