Propiedades extendidas
La función Extended Properties permite definir información adicional como, por ejemplo, límites, unidades de medición o identificadores de estado para los diversos componentes del proyecto del controlador.
Componente | Propiedades extendidas |
|---|---|
Tag | En el editor de tags, añada propiedades extendidas a un tag. |
Tipo de datos definido por el usuario | En el editor de tipos de datos, añada propiedades extendidas a los tipos de datos. |
Instrucciones Add-On | En las propiedades asociadas a la definición de la instrucción Add-On, añada propiedades extendidas a las instrucciones Add-On. |
El comportamiento de paso “pass-thru” consiste en la capacidad de asignar propiedades extendidas a un nivel mayor de una estructura o instrucción Add-On y tener dicha propiedad extendida automáticamente disponible para todos los miembros. El comportamiento de paso “pass-thru” está disponible para descripciones, identificadores de estado y unidades de medición, y el usuario puede configurarlo.
El comportamiento de paso “pass-thru” se configura en la ficha Project del cuadro de diálogo Controller Properties. Si selecciona no mostrar las propiedades de paso, entonces aparecen solo las propiedades extendidas configuradas para un componente específico.
El comportamiento de paso “pass-thru” no está disponible para los límites. Cuando se crea una instancia de un tag, si hay límites asociados con el tipo de datos, se copia la instancia.
Utilice la sintaxis .@Min y .@Max para definir tags que tengan límites, ya que no hay ninguna indicación en el explorador de tags que limite las propiedades extendidas que se definen para un tag. Si intenta utilizar propiedades extendidas que no se han definido para un tag, los editores muestran una indicación visual y la rutina no se verifica. Los indicadores visuales incluyen lo siguiente:
- Un error de renglón en la lógica de escalera
- Una X de error de verificación en los diagramas de bloques de funciones
- El error subrayado en el texto estructurado
Puede consultar las propiedades extendidas de límites definidas por la sintaxis .@Min y .@Max. Sin embargo, no es posible escribir en los valores de propiedades extendidas mediante la lógica.
Para obtener más información sobre las propiedades extendidas, consulte el Manual de programación — Datos de tags y E/S en los controladores Logix 5000, publicación 1756-PM004.
Entregue su opinión