Lenguajes de programación

La aplicación
Studio 5000 Logix Designer®
admite los siguientes lenguajes de programación.
Lenguajes de programación compatibles
Lenguaje
La mejor opción para usar en programas con
Diagrama de lógica de escalera (LD)
Ejecución continua o paralela de múltiples operaciones (no secuenciales).
Operaciones booleanas o basadas en bits.
Operaciones lógicas complejas.
Procesamiento de comunicación y de mensajes.
Enclavamiento de máquinas.
Operaciones que el personal de servicio o mantenimiento deben interpretar para resolver problemas de la máquina o el proceso.
IMPORTANTE:
El diagrama de lógica de escalera es el único lenguaje de programación que se puede utilizar con la tarea de seguridad en los controladores
ControlLogix®
5590.
Diagrama de bloques de funciones (FBD)
Control de variador y de proceso continuo.
Control de lazo.
Cálculos en flujo de circuito.
Diagrama de funciones secuenciales (SFC)
Administración de alto nivel de múltiples operaciones.
Secuencia repetitiva de operaciones.
Proceso por lotes.
Control de movimiento que emplea texto estructurado.
Operaciones de máquinas de estados.
Texto estructurado (ST)
Operaciones matemáticas complejas.
Procesamiento especializado de lazos de matriz o de tabla.
Manejo de cadenas ASCII o procesamiento de protocolo.
Para obtener más información, consulte el documento Logix 5000 Controllers Common Procedures Programming Manual, publicación 1756‑PM001.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal