Estado del controlador

El controlador usa las instrucciones Get System Value (GSV) y Set System Value (SSV) para obtener y establecer (cambiar) los datos del controlador. El controlador almacena datos de sistema en objetos.
La instrucción GSV recupera la información especificada y la coloca en el destino. La instrucción SSV establece el atributo especificado con datos del origen. Ambas instrucciones están disponibles en la ficha Input/Output de la barra de instrucciones.
Instrucciones GSV y SSV para monitoreo y establecimiento de atributos
Esta imagen muestra las instrucciones GSV y SSV.
Al añadir una instrucción GSV/SSV al programa, se muestran las clases de objeto, los nombres de objeto y los nombres de atributo de la instrucción. En cuanto a la instrucción GSV, es posible obtener los valores de los atributos disponibles. En el caso de la instrucción SSV solo se muestran los atributos que usted puede establecer.
Algunos tipos de objeto aparecen de forma repetida, por lo que es necesario especificar el nombre de objeto. Por ejemplo, la aplicación puede tener diversas tareas. Cada tarea tiene su propio objeto Task al cual se puede obtener acceso mediante el nombre de la tarea.
Las instrucciones GSV y SSV monitorean y establecen numerosos objetos y atributos. Consulte la ayuda en línea de
Studio 5000 Logix Designer®
correspondiente a las instrucciones GSV y SSV.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal